This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:在图9-3中、电容器 CSEN 路由到#39;INJ#39;引脚、这在技术上是错误的、也不符合 CSEN 路由到 TH 的图8-2

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022259/lm25149-in-figure-9-3-the-capacitor-csen-routes-to-the-inj-pin-which-is-technically-going-to-be-wrong-and-is-also-not-complying-to-figure-8-2-where-csen-routes-to-th

器件型号:LM25149

您好!

你好。 我有一位客户对 LM25149的数据表有问题。 请查看下面他的查询以供您参考。

我在该数据表的图9-3中发现了错误: www.ti.com/.../lm25149.pdf

降压转换器的输出电压。 本文档的名称是:SNVSBV5A、自2021年4月起。

在图9-3中、电容器 CSEN 路由到'INJ'引脚、这在技术上是错误的、也不符合图8-2的要求、其中 CSEN 路由到'SEN'引脚。

该概念非常简单、人们可能会正确地对其进行布线、但为了清晰起见、图9-3可能应在周围切换 INJ 和 SEN 引脚。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    让我与应用工程师仔细检查一下。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您指出这一点。

    此制图问题将在下一版数据表中修复。

    -奥兰多