This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:用于4S/18V 电池电压的充电器解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022454/bq25720-charger-solution-for-4s-18v-battery-voltage

器件型号:BQ25720

大家好、

我的客户希望在其4S 系统(NB)上使用4.5V/每节电池、因此 Vbat 将高达18V。

据我所知、混合动力升压充电器无法满足客户的要求 、因为在最坏的情况下、Vbat 将高于适配器电压。

因此、我们将考虑降压/升压充电器。 但我不确定 BQ2572x 是否可以满足客户应用需求或需要使用5S 解决方案 BQ2573x?

如果您有任何建议、请告诉我。 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    BQ25720 适用于 1-4节电池。 如果需要5S、我建议 切换到 BQ2573x。  

    这两种降压/升压控制器均适用于 VIN>=VBAT 和 VIN<=VBAT。

    对于产品设计的主要部分、我建议先从 EVM 或原型板开始。

    https://www.ti.com/tool/BQ25720EVM 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的评论。

    通常、我们计算的是典型的1S 电池电压为4.2V。 但客户的新电池为4.5V。 因此、4S 电池的电池电压为18V、该值 介于典型的4S (16.8V)和5S (21V)电池之间。 因此、我们应该建议客户使用 BQ2573X。 如果我的想法有误、请改正。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您仍然可以推荐 BQ25720来了解客户的想法。 请参阅下面圈出的段落。



    不过、我想提一下、表征中的 SYSOVP 最小值为19V、典型值为19.5V。  





    如果它们不舒适、则可以使用 BQ2573x。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”