This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:替代产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM73605, LMR33620, LM60430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022743/lm63615-q1-substitutes

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件:LM43602LM73605LMR33620LM60430

您好!

我有一位工程师处理一个项目、该项目目前正在使用2个 LM63615、但这些都缺货。

所需电压为 Vin =24V (转储电 压高达35V 时的尖峰)、1A 输出电流、一 个3.3V 输出  电压和另一个5V 输出电压。  

Fsw 最好>1MHz。

您能建议库存中的替代产品吗?

谢谢!

-Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法了解库存中的器件。

    但是、您可能需要查看 LMR33620、LM43602、LM60430或 LM73605系列器件。

    谢谢