This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:MOSFET 规格

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022686/lmr33610-mosfet-specifications

器件型号:LMR33610

大家好、

所需的 MOSFET 规格

低侧和高侧开关的导通电阻

 SW 节点的上升和下降时间(Vin=24V Vout=5V fsw=1.4MHz)

谢谢  

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     高侧 FET 的最大 Rdson 约为160m、 低侧 FET 的最大 Rdson 约为110m

    上升和下降时间约为1.5ns

    这些值不能保证、仅用于工程目的。

    谢谢