This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:第二来源调查

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022537/bq24735-second-source-survey

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件:BQ24725

大家好、

我的客户正在调查 BQ24728R 的第二个来源、我们看到 BQ24735R 和 BQ24725是引脚对引脚解决方案。

您能否帮助检查它们是否还可替换 BOM 到 BOM?
或者您有其他建议吗? 更喜欢 BOM 而不是 BOM。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    有关这些信息、请参阅数据表。

    为供您参考、它们并非完全用于相同的目的。 例如  、bq24735的范围为4.5V 至24V、适用于1-4节应用。 bq24725的范围为9V 至24V、适用于2-4节电池应用。 另一个示例是 bq24735可以执行涡轮升压、而 bq24725不能执行涡轮升压。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    非常感谢。