This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:断电时的放电电阻器状态

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87562-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020334/lp87562-q1-discharge-resistor-status-when-power-down

器件型号:LP87562-Q1

大家好、

客户使用 LP87562-Q1 buck3为 DDR 供电、电流非常小。 他们发现、断电时、BUCK3的电压降低得非常慢、  

请参见下面的波形。  读取寄存器、放电电阻器被启用、但是测量了 BUCK3输出阻抗、它是14Mohm、而不是200 Ω。 放电似乎已禁用。

那么、断电时放电电阻器的状态是什么? 我们还测量了其他相位 buck0/1/2、输出阻抗为14Mohm。

您能帮助评论一下吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    只要器件通电、下拉电阻就为200 Ω。 一旦输入电压消失、引脚将变为高阻态

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samull、

    客户测试 LP87562-Q1 EVM、即使 VIN 消失、输出电阻器仍为200欧姆、而不是 HIZ。 默认情况下、放电电阻器处于启用状态。 如果没有 VIN、它应该是默认值? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    只要 VANA 电压高于~1.2V 且下拉电阻器(EN_RDISx)尚未禁用、下拉电阻器就处于活动状态。 一旦输入电压降至~1.2V 以下、下拉电阻器就不会激活。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuli

    您的意思是、无论 EVM 或客户电路板如何、一旦输入电压低于1.2V、输出为 HIZ、并且放电电阻器未处于活动状态、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    确切地说、不应启用下拉电阻器、无论输入电压低于1.2V、输出都应处于高 Z。

    此致、

    Samuli Piispanen