This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:CE 设置低电平、OTG 高电平、无充电器、是否进入升压模式、输出为 Vbus 的5V 电压?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021575/bq25890-ce-set-low-level-otg-high-level-no-charger-whether-to-go-into-boost-mode-output-is-5v-voltage-to-vbus

器件型号:BQ25890

尊敬的:

如果 CE 引脚被设定为低电平、OTG 高电平、无充电器、 我想知道 BQ25890是否进入升压模式并向 Vbus?输出5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅9.2.5 d/s 上的电池升压模式运行、如果条件有效、升压运行可被启用:

    BATLOWV 以上

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

    3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)

    4. TS (热敏电阻)引脚上的电压在由 BHOT 和 BCOLD 位配置的升压模式温度监控器配置的范围内

    5、升压模式使能延迟30 ms 后

    谢谢、

    宁。