This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:此充电座是否正常

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021614/bq24074-does-this-charging-statues-is-normal

器件型号:BQ24074

尊敬的专家

当使用 BQ24074时、我们设置5/V0.8A 充电。 当外部输入电流不足以进行0.8A 充电时、5V 电压将被下拉。 这是正常现象吗?

例如、如果电池充电电压为5V/0.2A、则 BQ24074显示屏的输入电压和电流为4.4V/0.2A、并且 LED 显示屏正在正常充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    当输入源的电流拉过大时(使源在受控电压模式下运行)、可能会发生这种情况。 这不是由于 BQ24074、而是由于输入源无法提供满电流。 如果器 件配置为任一 USB 模式、则会启用 VINDPM、并且如果输入电压降至 VINDPM 阈值以下、VINDPM 有助于通过降低充电电流来保护输入源。  

    此致、

    Anthony Pham