This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072和 BQ27520-G4的原理图设计审查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021381/bq24072-schematic-design-review-of-bq24072-and-bq27520-g4

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ27520-G4

大家好、

我们的客户希望申请 对 bq24072和 BQ27520-G4进行原理图设计审查。 这是原理图。  

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    查看原理图后、bq24072上的所有内容看起来都可以、尽管客户在原理图上提到他们希望 ISET = 863mA、但连接到 ISET 的 R14为3K。 要设置 ISET = 863mA、R14应为1.03k Ω。  

    需要对 BQ27520-G4进行一些调整。 应在 C13和 C17之间添加接地连接。 SRP 引脚需要连接到电池组(-)端子(在客户电路图中标记为"LiIon (锂离子)")、SRN 需要接地、而不是电池组-。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    非常感谢您的宝贵反馈。 我已更新了客户、如果他需要进一步的帮助、仍在等待他的回复。

    此致、

    Danilo