This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:芯片过热

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021222/tps63806-chip-over-heat

器件型号:TPS63806

在50个印刷电路板中的3个电路板中、TPS63806芯片异常。 TPS63806的负载非常简单、只有一个 NB 通信模块。 施加的输入电压为3.6V。 芯片将出现这种情况、电源已应用但未启用、也就是说、当 EN 引脚为低电平时、芯片的 VIN 将具有数十 mA 的电流。 芯片启用后、即 EN 引脚电平升高、Vin 引脚的电流继续增大。 伴有明显的发热现象。 下面显示的原理图图1是 TPS63806工作的特定环境。 下面是附件中的一些屏幕截图。

e2e.ti.com/.../TPS63806_5F00_overheated.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、lidong、

        我觉得异常的芯片已经损坏了。

      您知道为什么添加 L2吗?  它将增加输入电压的峰值。  

       您可以给我发送一封电子邮件吗?

    此致

    TAO