This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:使用 LM34966作为倍压器

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016144/lm34966-q1-using-lm34966-as-voltage-doubler

器件型号:LM34966-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

我们的客户希望 使用 LM34966设计 具有以下规格的电源。

最小输入电压= 8V
最大输入电压= 24V
输出电压= 150V
功率输出= 80W

使用 Webench 对器件进行仿真后、似乎无法使用  LM34966进行仿真、所提供的解决方案使用的是反激式转换器。 但是、我们的客户希望使用 倍压器 、如下所示。 升压转换器的输出为40V、2.5A。 这是可行的吗? 如果是、您能否建议一个适合此应用的解决方案?  

此致、

Danilo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LM34966的 Webench 现在仅支持 Sepic 设计、因此不确定为什么使用该输入建议使用反激式器件以及如何使用该器件。

    仅输入不带器件的规格(8-24V 输入电压/输出电压:40V/2.5A)时、建议使用多种设计。 如前所述、LM34966现在支持 Webench 中的 Sepic、但使用 LM5156也能提供很好的参考。

    说生成40V/2.5A 的输出应该可以正常工作。

    Villard 网络的40V 至150V 升压也应该起作用。 只是尚未检查是否可以通过此方式提供所需的功率。

    这需要进行计算、仿真或测试。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    非常感谢您的确认和 建议。

    此致、

    Danilo