This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:关于 BQ34z100

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110, BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019673/bq34z100-about-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQ76940BQ78350-R1A

1. bq34z100的最大充电和放电电流是多少? 有哪些限制?

2. Bq34100测试容量达到32ah,限制是多少?

3.最大电池容量和最大充电放电电流能否通过采样电阻按比例调节?

4、要使11系列2并联、最小7系列2并联磷酸铁锂电池46ah、最大电压40V、最大输出电流100A、最大充电电流46a、此芯片是否适用? 是否有更合适的建议? 此外、是否推荐使用合适的前端保护芯片。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许文华

    对于这种大型应用、我建议查看我们的监控器系列器件之一。 我已将此主题分配给该团队、该团队应该能够指导您找到更合适的器件。  

    对于监测计、bq34110 (CEDV)是推荐的最佳监测计。 您可以"缩放"电量监测计、以使其能够处理更大的容量。 bq34z100产品页面上有一个很好的应用手册、可以告诉您如何完成此扩展。  

    对于这种大型的 LiFeP04型电池、我不建议使用阻抗跟踪。 但 bq34系列是唯一能够监测计。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    感谢您的回复。 哪一个好的应用手册 ,我找不到它,您能否与我分享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    以下是应用手册 Eric 的链接、该应用手册的网址为 :https://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf

    您可能还需要查看 BQ76940系列、该系列可与 BQ78350-R1A 电池电量监测计配合使用。 以下是使用这些器件的参考设计的链接: https://www.ti.com/tool/TIDA-00792  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢