This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:采用 DDA (SO PowerPAD)封装的散热焊盘尺寸

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, UCC27201A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020196/ucc27201a-thermal-pad-size-in-dda-so-powerpad-package

器件型号:UCC27201A

 大家好、

请在 UCC27201A 数据表中找到 p35和 p38。 它采用相同的 DDA 封装、但其散热焊盘尺寸不同。

-为什么同一封装有两个不同的页面? 数据表组成期间是否会发生简单的错误?

- UCC27201A 的正确散热焊盘尺寸是多少? 我已经向客户提供了样片、并被要求检查所提供样片的尺寸是否正确。

感谢您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我确实看到了您提到的内容、我们正在研究应该参考的正确图纸。

    您能否确认这是 UCC27201A DDA、而不是 UCC27201A-Q1 DDA?

    我们应该在当天或下一天内得到答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。 是的、它是 UCC27201A DDA、而不是 UCC27201A-Q1 DDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我发现 DDA 封装有一个有源源源源源源、一个有源源源、符合条件、但未激活(但可以因电源原因激活)。

    有源电源和带有较大散热焊盘的电源是用于 PCB 布局的电源。 这个 位于在线数据表的第32页上。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27201a.pdf?ts=1626820317213&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27201A

    电源板为2.40/1.65  x 3.10/2.65。  应使用与该图纸相关的 PCB 焊盘图案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速帮助。 我将通知客户、第32页是正确的散热焊盘尺寸、 他们收到的样片将按照第32页中的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Ella。 您能帮个忙、通过绿色按钮确认我们已解决此问题吗?

    此致、