请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 尊敬的团队
应用 报告:使用 LM5069实现浪涌停止和反向电压保护
对于客户规格、输入电压为19V、如何选择 Z2?

非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Denny's:
如有任何疑问、请参阅随附的应用手册并告知我。
此致、Rakesh