This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在以下充电器上连接/BATPRES 引脚:BQ24770、BQ24773、BQ24780S?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019606/faq-how-should-the-batpres-pin-be-connected-on-the-following-chargers-bq24770-bq24773-bq24780s

主题中讨论的其他器件:BQ24780S

充电器/BATPRES 引脚的功能是什么、该引脚应如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /BATPRES 是一个低电平有效输入引脚、用于通知充电器电池已被移除。 /BATPRES 低电平表示电池存在、而/BATPRES 高电平表示电池不存在。 如果/BATPRES 从低电平变为高电平、则充电器会将其解释为取出电池、停止充电、退出学习模式、并退出混合动力升压模式(在 BQ24780S 上)。

    一些电池组具有 BATPRES 输出引脚、该引脚由内部下拉电阻器拉低。 此电池组引脚可连接至充电器的/BATPRES 引脚。 因此、当电池组存在时、充电器的/BATPRES 引脚会自动拉低。 在这种情况下、我们只需要在充电器侧使用一个上拉电阻器、以便在移除电池组时将/BATPRES 引脚拉高。

    如果您想使用/BATPRES 功能、但您的电池组没有 BATPRES 输出引脚、则可以使用独立比较器来检测电池是否存在。 这可以通过使用 CMPIN 来监控电池电压、并将 CMPOUT 连接到/BATPRES 来实现。 这样、当电池被移除时、独立比较器将 CMPOUT 和/BATPRES 拉至高电平、这将告知充电器电池不存在。

    如果不需要/BATPRES 功能(例如、在不可拆卸电池应用中)、则只需将/BATPRES 接地以向充电器指示电池始终存在。 请勿使/BATPRES 引脚悬空。 否则、/BATPRES 引脚可能会悬空为高电平、从而停止充电、退出学习模式和退出混合动力升压模式。

    如需更多信息、请参阅以下 E2E 主题: