This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否以下充电器具有终止电流设置:BQ24715、BQ24725A、BQ24735、BQ24770、BQ24773、 BQ24780S?

Guru**** 1405050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019605/faq-do-the-following-chargers-have-a-termination-current-setting-bq24715-bq24725a-bq24735-bq24770-bq24773-bq24780s

这些充电器是否具有终止电流设置、器件终止充电周期的哪个点、或者在 CV (恒压)模式下、充电电流是否会逐渐降至零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系列充电器由主机控制。 主机 MCU 必须写入 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()寄存器并根据需要控制充电曲线。 没有内置的终止电流设置。 在 CV (恒定电压)模式下、这些充电器本身将使充电电流逐渐减小至零。 这主要是由于传统的笔记本电池充电器设计实践、其中电量监测计将控制充电终止。