This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:任何关于 TPS63020 200MHz EMI RE 问题的建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018278/tps63020-any-suggestion-of-tps63020-200mhz-emi-re-issue

器件型号:TPS63020

我们有一个串联 LED 照明产品将 TPS63020用作其驱动器。 我发现该系列中几乎  有相同的辐射发射问题、频率约为200MHz。 请参阅以下测试数据:

200Mhz

并使用4层 PCB、布局几乎与数据表中的建议匹配、电路和布局如下所示:

  

有人对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Wenchi、

        您是否使用不同的点光占空比进行了比较测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在上述 情况 下 具有最高的亮度。 当我们降低亮度时、它不会导致 如此高的 EMI 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Wenchi、

        好的、是否可以在节点 L1/L2处添加 RC 缓冲器? 还是在输出电容器之后添加磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到 、节点 L1上已经添加了一个 RC、甚至在节点 L2上添加了另一个 C=1000p、它将降低辐射水平、但仍然具有200MHz 宽带噪声。

    200MHz 噪声是否是该串联降压模型的特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wenchi、

       是的、  当打开/关闭状态被切换时、 高频 dU/DT DI/DT 信号将被形成、并且它的多个谐波可能是200MHz 的噪声源。 但我真的不知道 它是如何耦合的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢张先生

    通常情况下、我们知道降压电路会产生开关噪声、但看到这样高频问题的机会会减少。 这就是我在这里看到一些看法的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Wenchi、

       不用客气。 您可以捕获 L1的波形。 您 将在很短的时间内看到 L1的电压从一个值变为另一个值、可能小于10ns、这是高 dU/dt 信号。 其他情况下、在开/关开关期间、电流将从一个环路变为另一个环路、这是高 di/dt 信号。 此外、您还可以在开关期间找到一些振铃、它们的频率非常高。

    此致

    TAO