This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:TPS7A8801的替代解决方案、可实现更好的热性能

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS74401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019021/tps7a88-alternative-solution-for-tps7a8801-for-the-better-thermal

器件型号:TPS7A88
主题中讨论的其他器件:TPS7A85TPS74401

大家好、  

客户将设计 TPS7A8801、在0.6ALOAD 条件下提供5.5V 输入电压和3.3V 输出电压。 简单计算:

(5.5-3.3)*0.6 = 1.32W

TJ = 85 + RθJA * 1.32 = 85 + 33*1.32 = 128.9摄氏度(客户系统的温度通常为85摄氏度)

建议的结温范围为-40至125摄氏度、因此我猜 TPS7A8801不是适合此应用的器件。 RθJA 我建议客户使用额定电流较高的其他器 件、例如 TPS74401和 TPS7A85、但由于 TPS7A8801的电阻比其他器件低、因此热问题会相同或更严重。  

该电源轨用于为时钟器件供电、因此它们需要使用 LDO。 您能为该应用建议任何解决方案。