This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:LM27403跟踪功能的延迟

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017503/lm27403-lm27403-the-delay-of-tracking-function

器件型号:LM27403

您好!

测试 LM27403的跟踪功能以测量以下波形

VIN 12V、Vo 设置为5V、负载:2A
启动时间样本2 ->样本1 ->样本3


将采样1作为主器件、将采样2 (3.3V)和采样3 (2.5V)作为摊铺机。 如下图所示、
在测试过程中、发现样本3是一个延迟。  跟踪功能规范中是否存在任何错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    LM27403施加使能软启动延迟、该延迟可能因器件而异。  在本例中、采样3的使能软启动延迟比采样1稍长。  采样2的启用软启动延迟可能会稍微短一点、因此它能够立即跟踪采样1。

    如果您希望所有三个器件一起启动、您可以向样片1添加延迟电路、 它为采样2和采样3提供跟踪斜坡、以确保采样1能够在采样2和3完成其启用软启动延迟后最后启动其软启动。

    如果使用数字使能电路来控制启动、样本1的 EN/UVLO 上的简单 R-C 延迟通常就足够了。

    如果将 EN/UVLO 用作模拟 UVLO、则 R-C 延迟电路和将样本1设置为稍高的直流阈值将为快速上升和缓慢上升的输入电压提供延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈。

    我是否可以知道 数据表中显示的软启动延迟?

     如果我需要同时 启动全部三个器件、我可以在哪里参考延迟电路(模拟和数字)? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表中未指定使能软启动延迟、但主要取决于为 VDD 旁路电容器充电所需的时间、该电容器在 EN 引脚保持低电平时保持放电状态、以便最大限度地减小禁用状态下的泄漏电流。  

    10μF μ F 旁路电容器的典型延迟时间为2ms、容差为+/- 20%。  确保在启用5V 器件之前已开始所有器件、为其他器件提供跟踪斜坡的一种方法是将5V 器件(样片1)的 EN/UVLO 引脚连接到其他器件之一的 VDD 输出。  

    为了确保器件2和器件3被启用并在启用器件1之前准备就绪、我建议使用一个10kΩ Ω 10kΩ Ω 电阻分压器将器件1的 EN/UVLO 引脚连接至器件2的 VDD 输出。  这将确保器件2和器件3在启用器件1之前将其 VDD 电压设置为2.3V。