This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:USB 充电(BQ24074)与放大器问题;电量监测计 IC (BQ27421)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ51050B, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018020/bq27421-g1-issues-with-usb-charging-bq24074-fuel-gauge-ic-bq27421

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24074BQ51050BBQ24075

你(们)好

我使用了所附原理图中所示的电路。
它使用  BQ24074 进行 USB 充电
用于 无线充电的 BQ51050B
BQ27421 用作电量监测计
我们使用4.2V/1200mAh 锂离子电池
最近、我们开始看到 USB 充电端出现问题

首次出现:

电池在周末断开连接后。

已连接电池、SoC 报告17%、电池电压为4.128V。

已连接 USB 充电器、检测到固件并切换至充电屏幕、超过1/2小时的电量未增加-仍显示17%。
奇怪的是、滚动条指示器缓慢移动至17%的标记、然后跳至100%、然后返回到0%至17%的移动并重复。

已断开电池连接、已重新连接、现在启动屏幕显示23%和3.3-V。 (未获取小数位数)。 已连接 USB 充电器、现在充电屏幕是合理的、显示正常滚动条指示器、充电容量正在缓慢增加。

我认为滚动显示上跳至100%的奇怪之处可能是 USB 充电完成线路激活? 但固件会发现容量较低、因此会切换回充电状态。

第二次出现:

现在使其处于某种状态:

电压在3.808和4.187之间波动(我认为取决于 USB 充电状态-请参阅下文)

充电状态:59%

USB_CHG_PGOOD 为低电平(USB 已连接)

USB_CHG_DONE 正在振荡

但固件可能也会振荡 EN_USB_CHG、因为当它看到 USB_CHG_DONE 时、它会切换到 USB 充电完成状态并关闭 EN_USB_CHG。 但是、它会发现充电状态过低、并切换到 USB 充电状态、然后再次打开 EN_USB_CHG。

我认为驱动程序是硬件在某些原因下将 USB_CHG_DONE 设置为高电平、即使容量很低。

 

现在我已经完成键入、它再次使用以下值进行了稳定:

电压:4.186

充电状态:60%

USB_CHG_PGOOD 为低电平(USB 已连接)

USB_CHG_DONE 为低电平


有趣  的是、使用 BQ24075 (类似系列中的另一个芯片)的竞争对手在另一个仪器中报告了一些问题。 而且、它们在 USB 充电和容量读取方面也存在问题。 我们所知道的是、他们必须打开仪器、断开蓄电池、重新连接、然后它开始工作

那么、问题是:我们看到的问题是与 USB 充电 IC 还是电量监测计有关?

我知道电量监测计 IC 需要充电和放电周期来学习。 一个充电/放电周期是否足以让其学习? 蓄电池上有 PCM、 该 PCM 具有 IC、可在低电压时将蓄电池与主电路断开。 这意味着每次 PCM 的保护 IC 启动时、电量监测计都会释放电量、因此在下次连接电池时、电量监测计是否需要新的学习? 在这种情况下、该 IC 对我们来说不是很好、因为在现场、我们希望它在每次电池充电或放电时都能准确地显示 SoC。 此外、我们仅使用无线充电将电池充电至90% SoC、 当电池达到接近满容量时、需要几个小时才能终止电池充电。 因此、我们可以更早地终止它。 这对电量监测计学习有什么影响吗?  

这些 IC 中是否有任何一个在可靠性方面报告了任何问题? 我们已将其投入设计、我们每年将销售数以万计的产品、我们需要的最后一点是产品召回。

已报告的其他问题是"电量监测 IC "在组装过程中损坏。 显然、即使在装配室使用推荐的温度曲线焊接这些 IC 时、它们也对热问题非常敏感。 这意味着我们必须将所有 IC 取出并使用手工焊接(回流焊)方法焊接它们。 是否有针对电量监测计 IC 报告的此类问题?

我知道芯片的供应也有问题(由于鲜明对比) 这意味着我们可能需要寻找另一个器件、因为目前、由于 IC 短缺、我们无法在明年中甚至以后销售这些产品中的任何一种。 因此、当我们重新旋转时、最好使用可靠的芯片
期待收到您的回复

(此处共享原理图的屏幕转储)如果您可以通过应用工程师联系方式向我发送消息、则很乐意分享完整的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助调试充电器部分。

    您能否提供高分辨率照片? 请勿复制和粘贴原理图、而是通过"插入">"图像/视频/文件"选项附加图像。 根据您描述的行为、器件的安全计时器可能会过期。 这将导致/CHG 引脚中的振荡。 您是否能够提供电池随时间变化的电压和充电电流的数据日志?

    我没有听说过任何有关 IC 可靠性的问题。