This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-EP:我想验证我的启动仿真器电路

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016652/tps40170-ep-i-want-to-verify-my-crank-simulator-circuit

器件型号:TPS40170-EP
主题中讨论的其他器件:TPS40170、LM5145

我们设计了一个电路来模拟汽车自电动机启动。 我们需要验证我们的电路设计以继续 PCB 制造。 如果电路出现任何错误或 that.e2e.ti.com/.../TPS40170-cranking-simulator-V1.0.pdf 需要改进、请向我们提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    下面是有关原理图的一些注释。

    1. 低侧栅极(R52)上无需3.3欧姆电阻-更改为0欧姆。
    2. R46与高侧 FET 栅极至 GND 之间的电阻为0欧姆-应移除该电阻(也不需要 C116)。
    3. 为 VIN 引脚馈送电压的 R45可能为0欧姆 A 1欧姆、这可能会影响高侧感测。
    4. 不需要从 FB 到 GND 的 C133 47pF (这会导致相位滞后)。
    5. 使用 TPS40170快速入门计算器检查补偿(需要输出电容器的 ESR)。 LM5145在这里的快速启动效果更好(相同的控制环路)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅此处:

    https://www.ti.com/tool/PMP7233

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu984/slvu984.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢您的反馈、我们将为您提供所有意见、如果设计中有任何需要、我将随时为您提供帮助。

    此致、

    Anbarasan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anbarasan。