This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:计算 LM5170 Vin 引脚电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017055/lm5170-q1-lm5170-vin-pin-current-calculate

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的 专家:

由于我的输入电压可能超过100V、我希望使用 线性稳压器来限制 LM5170中的输入电压。

我需要知道 VIN 引脚电流来设计电阻器和功率耗散。

齐纳 二极管的电压高达85V。  

谢谢你

BR

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    感谢您使用 Lm5170。  流入 VIN 引脚的总电流小于375uA +斜坡电路的电流消耗、斜坡电路在每个开关周期对两个 RC 电路放电。   

    由于您的输入大于100V,仅仅保护 VIN 引脚是不够的, 因为 SW 以及 HO 和 HB 也可能超过其最大额定值。  您必须使用额定电压大于100V 的外部半桥驱动器。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi