This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:BQ297XX 系列适用于二级/系统侧保护?

Guru**** 1178850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017298/bq2973-bq297xx-series-suitable-as-secondary-system-side-protection

器件型号:BQ2973

您好!

我们目前正在使用具有内置 PCM 的18650锂离子电池进行保护。 为了按照 UL 标准实现单一故障安全、我们希望在系统侧添加二级保护。 BQ297XX 系列似乎是一个很好的候选器件、但我无法很好地判断这是否适合用作二级保护。 例如、如果我们处于过放电情况(电池电压过低)、并且电池组 PCM 启动、BQ297XX 将看到0V。 是否可以从这种情况中恢复? BQ297XX 似乎允许0V 充电、因此我认为我们可以正常工作。 只是想确认这是适合此芯片的应用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    虽然 BQ2973具有零电压充电模式、但它还具有禁止功能、可防止对短路电池进行充电。  请参阅数据表 第9.4.7节:0V 充电禁止功能。  遗憾的是、我不希望 BQ297x 在系统端工作。  您似乎需要一个由充电器供电的电路来控制受保护电池的输入、这样、如果电池受到保护、次级电路仍然可以启用电池电压来提供恢复。