This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电路设计采用 BQ24170和 BQ34Z100-G

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016468/bq34z100-g1-circuit-was-designed-with-bq24170-and-bq34z100-g

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24170

电路采用 BQ24170和 BQ34Z100-G 进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该问题的电路。 请帮助我的客户。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunsung、您好!

    我回复了你的另一篇帖子。 我现在将关闭此帖子、以便我们可以通过单个帖子进行通信。

    最棒的

    Jessica