This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017045/power-design-for-sbcs

主题中讨论的其他器件:TUSB8042A

大家好 、我们将使用 NVIDIA Jetson nx 模块设计一个主板、但我对如何设计电源有一些疑问,例如、如果我使用 TUSB8042A 扩展4个 USB3.0 Type-A 连接器如何设置电源?数据表显示3.3V 的典型电流为45mA、1.1V 是650mA、这是否意味着我需要设计1.1V 电源 至少可以提供650mA 电流?如果我有其他芯片使用1.1V 电源、这是否意味着1.1V 电源电流是所有最大值的总和 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric:

        您的电源电流需要支持所有最大电流的总和,其他电源电流可能会被钳制。

    此致、

    Brian