This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:电流限制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015911/tps2493-current-limit

器件型号:TPS2493

尊敬的团队

有关电流限制、 请 参阅数据表第7页的 EQ1。 对于 Rsense 为22m Ω、ILM 为2.27A

但当输入电流达到2.86A 时、栅极关闭。 它与计算值(2.27A)不同。

您能不能帮助解释一下这个问题。

ILM = 50mV/22m Ω

        = 2.27A

 波形如下所示:

CH1:Iin

CH2:

CH3: Vcc

Ch4: Vo

原理图如下所示:  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    该测试波形的测试条件是什么? 是在输入电压断电期间吗?

    您能不能共享分辨率更好的原理图。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    原理图如下所示。

    测试条件:  

    Rsense 为22m Ω。

    连接到电子负载。

    初始电流为2.5A 时灌入负载、电流高达2.8A 时 Vin 断电(2.5A 时缓慢加载)

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    为什么 Vin 掉电? 这是由于输入电源的电流限制造成的吗?

    您能否分享测试波形(包括计时器电压)以了解更多信息?

    输入电压、栅极、计时器、输入电流

    2.输出电压、 栅极、计时器、输入电流

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

     测试波形、您能提供建议吗?

    VIN、GATE、计时器、输入电流

    VOUT、 GATE、计时器、输入电流

    本实验将 Vin 更改为由直流电源供电而不是由 PSA 供电,如果电负载吸收器为3.5A,则不会是 OCP。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢您提供测试波形。

    几个观察结果。

    定时器波形和模式看起来非常奇怪。  

    GATE 和 Vout 处于同一电平。 这意味着 FET 关闭、但问题是 Vout 为何不下降?

    您是否在空载条件下进行了测试?  

    使用电阻负载进行测试。 一些电子负载在故障模式期间表现异常。

    此致、  

    Rakesh