This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:内部电阻分压器设置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015993/tps3306-internal-resistor-divider-setting

器件型号:TPS3306

您好!

我使用 TPS3306监控3.3V 和1.8V。

我正在使用引脚 SENSE1 (3.07V)和 SENSE2 (1.76V)上的外部电阻分压器来设置阈值。

在数据表中 、内部比较器的同相端子上使用了内部电阻器 R1、R2、R3和 R4、如下所示。我需要知道这些内部电阻器的容差值  

请提供您的意见。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    根据数据表、您可以计算在 SENSE 1和 SENSE 2上看到的总电阻。  这就是我能够找到的内容:

    因此、在以下位置看到的电阻:

    SENSE1为(6V/5uA)= 1.2Mohms (典型值)  

    SENSE2为(6V/6uA)= 1Mohms (典型值)

    我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的回答。

    我能否获得 TPS3306的 SPICE 模型。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    遗憾的是、我们没有该产品的 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!