This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:仿真时间长

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015172/tps543820-long-simulation-time

器件型号:TPS543820

您好!

我正在 PSpice for TI 上模拟 TPS543820模型。 我们的客户需要 Vin = 4.5~6V、Vout = 1.20V、Iout = 4.2V。 当我尝试运行瞬态仿真时、运行时间很长(2小时后、仿真进度停留在2%)。 是否有任何建议可以加快这一时间、即使我们降低了精度。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    仿真团队正在对此进行研究。
    由于7月4日的假期,这可能需要更长的时间,但我将在7月6日星期二(EOB)之前回来。

    同时、您可以尝试使用 SIMPLIS 模型作为替代方案。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    您能否与我们分享项目文件以便我们了解一下?

    我们已从网络上下载该模型、并修改了 Vin=5V、Vout=1.2V 和 Iout =4.2A 的原理图。

    该模型模拟了精细、大约需要2个小时完成(请参见随附)。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak

    这是我的文件。

    谢谢、

    Kyle Mehringer

    e2e.ti.com/.../TPS543820_5F00_TRANS.OPJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    文件不完整。

    请按照以下步骤进行存档。

     

    转至 File→Archive Project

    选中以下复选框:

    库文件
    包括 testBench
    引用的工程
    创建单个存档文件

    单击 OK (确定)

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak

    这里应该是文件。

    谢谢、

    Kyle Mehringer

    e2e.ti.com/.../TPS543820_5F00_TRANS_2D00_2021_2D00_07_2D00_07T14_2D00_45.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否尝试 过 Yitzhak 建议的上述步骤?  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、

    我相信我使用 Yitzhak 的步骤正确地存档了这些文件。 如果第一次未正确存档、我会再次关注它们。 已存档项目已附加。

    谢谢、

    Kyle Mehringer

    e2e.ti.com/.../TPS543820_5F00_TRANS_2D00_2021_2D00_07_2D00_08T12_2D00_43.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    请始终尝试使用与产品文件夹上的模型相同的仿真参数。

    为了便于参考、我们在下面添加了您共享的项目中需要更改的参数快照。
    这有助于解决仿真时间过慢的问题。

    尽管我们没有完全运行模型、因为仿真需要2小时以上、但在半小时内它达到了24%、这是准确的。

    此致、

    Yitzhak Bolurian