This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:使能电压不应高于0.8V 的 VREG

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016282/tps53319-enable-voltage-should-not-higher-then-vreg-for-0-8-v

器件型号:TPS53319

您好!  

在19的数据表页面上、有人提到- 启用电压不应高于0.8V 的 VREG

您能解释一下这意味着什么吗? 在绝对额定值下、EN 引脚最大可耐受7.0V 电压  

谢谢。

最好的 rgds

KLP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V LDO 不由 EN 引脚控制。 只要 VDD 上升至大约2V、LDO 就会启动

     使能引脚电压不应比 VREG 高0.8V

    使能阈值电压典型值为1.3V。使能关断阈值电压典型值为1.0V

    使能引脚上的绝对最大额定电压为7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回答。 因此、就绝对值而言、EN 引脚不应超过5.8V。 谢谢。

    最好的 rgds

    KLP