This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:初级侧二极管 D4和 D5的重要性

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015936/ucc28951-q1-significance-of-primary-side-diodes-d4-and-d5

器件型号:UCC28951-Q1

尊敬的先生:

在 tida01407文档中,二极管 D4和 D5的作用是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当设计从续流中流出时、这些二极管为初级变压器电流和垫片电感器的差异提供了一条路径。

    如果您没有这些二极管、该额外电流将导致变压器初级侧以及次级 FET 上的电压过大。  

    这些钳位二极管是相移全桥控制器正常运行所必需的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  主席先生的答复。

    在选择这些二极管时、我可以看到其额定电压必须与初级侧 MOSFET 的额定电压相似。 这些二极管的额定电流如何。 我无法清楚地了解这些二极管的平均电流额定值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要选择这些二极管 、我会选择它们、以便它们能够处理 Hbridge 的初级峰值电流。  您可以将 RMS 电流设置为类似于初级 H 桥 FET。  大多数设计

    我对此进行了一些思考。  变压器首次通电时流经二极管的电流应为反射输出电流纹波的差值。

    ICLAMP_DIODE =(ILOUT 峰值)*NS/NP -((1-D)*FS)*Vout/Lout   

    需要通过这些二极管耗散的能量是垫片电感(LS)和泄漏电感(Llk)

    W =(1/2)*(Llk+LS)* ICLAMP_DIODE^2  

    您可以估计、该二极管的功率耗散是初级侧的能量乘以开关频率(Fsw)

    PCLAMP 二极管= W*FSW

    我会增加一个系数1.5。

    您还可以获得更好的估算、因为匀场电感器被钳位到1V。

    DT =(Llk+LS)* ICLAMP_DIOC/1V

    我估计电流为三角形、因此您可以根据三角形来估算 RMS 电流。

    Idi二极管_clamp rms = Idi二极管_clamp *(dt/(3*fsw))^0.5

    此致、