主题中讨论的其他器件:UCC28950、
大家好、
我需要您的帮助。 代表客户发布。
我们的客户正在努力了解采用 ucc28950 EVM-442的 PSFB 转换器和拓扑。 他们对续流效应和新电感的工作原理感到困惑? 它们 还会混淆使用中心抽头变压器与不使用中心抽头来提高转换器效率。 不确定这是否合理。
在续流状态期间、需要注意的是、变压器初级侧短路、这会导致初级绕组和次级绕组上的电压为零。
由于部分相移全桥开关周期包含续流周期。 在此期间、没有可用于同步整流器栅极驱动的变压器电压。
我们对 EVM-442上的电流感应模式的工作方式感到困惑、您可以帮您澄清其功能。 驱动器如何与 MOSFET 配合工作、从而在滞后和超前桥臂时切换桥臂。 我再次对我的问题的混淆表示歉意。 请给我们介绍 EVM-442的功能、以便 我们可以帮助客户 根据自己的要求进行修改。
您还可以提出确切查找内容的建议、并询问他们在该项目期间是否遇到问题。 此外、您是否建议仔细检查 PSFB 转换器?
感谢您对本次调查的理解和支持。
此致、
Jonathan