This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:PG 响应时间

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016064/tps62135-pg-response-time

器件型号:TPS62135

大家好、  

客户希望在项目中使用 TPS32135、并且希望使用 PG 信号来控制其他器件、并且 PG 信号的响应时间是一个关键参数、您能帮助检查 PG 信号的响应时间吗?  对于 Vout 的上升和下降、您能帮助检查一下吗?  

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我 在我们的数据中未找到这些时间的表征(最小值/典型值/最大值)。 可以在 EVM 上检查典型估算值。 您是否正在寻找 EN HI -> PG HI 和 EN-LO -> PG LO 时间?  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    实际上、客户正在寻找 Vout 达到电源正常阈值电压-> PG 高电平时间;Vout 下降 电源正常阈值 电压-> PG LO 时间、可以帮助进一步评论吗?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您所寻找的似乎是 FB 引脚(VOUT 通过电阻器变化)到 PG 下拉电阻变化的延迟。 这通常在几十微秒内完成、可能不会成为定序的瓶颈。 这是您在寻找的时候吗? 这可能是一个快速检查 EVM 是否已在实验中。

    谢谢、

    模块