主题中讨论的其他器件: LM5017
您好!
我使用 bq76952设计了13节 BMS。 在连接充电器之前一切都很好。 充电器连接到电池时。 我可以看到电池正在充电、但我唯一的问题是、一旦连接充电器、i2c 总线就会冻结
我尝试过的迭代
1.尝试了1k、2.4k、4.7K 上拉电阻、不起作用
2.我甚至使用 合适的电源为3.3V esp32 MCU 供电(所有接地端均为公共接地端)
使用 LM5017为 MCU 创建了电源、即使它不起作用
我的问题如下
1.问题可能出在哪呢? EMC? 如果是、请建议一种方法来解决此问题
2.通过调整上拉电阻器,我们可以解决这个问题吗?
我已经了解了 TI 的上拉电阻器选择指南、但我无法计算总线电容、如何测量总线电容?