BQ51050B-EVM 配置为 IBULK = 1000mA、并且在为新的未充电锂离子电池(VBAT = 3.5V)充电时、EVM 会在996ma 进入电流调节阶段、但只会在该阶段停留很短的时间。 切换到电压调节阶段时、VBAT 的值 为~3.8V (远低于预期值)。 可能导致这种情况发生的原因是什么?
尝试使用第二节电池时、EVM 似乎根本不会进入该电池的电流调节阶段(也从3.5V 开始)。
此外、IBULK (MAX)在数据表中列为1500ma、但 EVM 文档规定最大充电电流为1000mA。 这是真正的上限。 (尝试时、我无法使 EVM 提供超过1000mA 的电流)
EVM 配置
JP1未填充
JP2 EN2 -高电平
JP3 TS-DIS
JP4输出上拉
已安装 JP5
JP6 ILIM-FIX