大家好、
我对图16电路有疑问。 我认为该电路适用于 通过低于5kHz 的 PWM 信号进行模拟调光。 如果客户具有5k 至100kHz 的 PWM、他们可以使用图8电路。 我的理解是否正确?
此外、图16指出 "驱动三个高亮度 LED"。 如果客户想要以高亮度(高电流)驱动 LED、 是否应使用 图16电路? 如果是、您能告诉我 LED 电流(mA)的标准(阈值)吗? 例如、如果 ILED 大于300mA、建议使用图16 (外部 PWM 调光网络)。
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对图16电路有疑问。 我认为该电路适用于 通过低于5kHz 的 PWM 信号进行模拟调光。 如果客户具有5k 至100kHz 的 PWM、他们可以使用图8电路。 我的理解是否正确?
此外、图16指出 "驱动三个高亮度 LED"。 如果客户想要以高亮度(高电流)驱动 LED、 是否应使用 图16电路? 如果是、您能告诉我 LED 电流(mA)的标准(阈值)吗? 例如、如果 ILED 大于300mA、建议使用图16 (外部 PWM 调光网络)。
此致、
山口
山 口山口-圣、您好!
图16是实现 PWM 调光的一种方法、频率不能过高、因为需要一些时间来实现环路稳定性。 PWM 调光或模拟调光用于输出侧。 PWM 调光意味着更改输出占空比以调节输出电流、而模拟调光意味着更改峰值电流电平。 输入均为 PWM 信号。 我认为选择 PWM 调光或模拟调光的决定取决于整个系统的要求、而不是电流设置。
对于 ILED 范围、它由 VIN 和 VOUT 决定。 假设效率为90%、电感器上有100mA 的电流纹波。 由于内部开关 FET 的电流限制为1.2A、因此最大输出电流 约为 VIN*(1.2A-0.1A)* 90%/ VOUT。
您好、Hard-San、
感谢您的回答。 请允许我检查一下我的理解、以防万一。
TPS61165 d/s 中的图16是模拟调光。 正确吗? 请参阅以下应用手册中的图1。
https://www.ti.com/lit/an/slva471/slva471.pdf
此致、
山口