请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54519 您好!
我们遇到了一个问题、即非 TI 生产的组件缺货、并且 PCB 已经设计好。 我正在寻找引脚对引脚兼容的替代组件、而 TPS54519似乎是一款很好的器件、但是、如果我们使用它、所有引脚都正常、但 COMP 引脚将接地短路。 这将如何影响转换器的功能? 它是否会完全停止工作、或者我是否希望功能有限?
根据我从数据表中了解到的情况、如果 COMP 引脚短接至 GND、PWM 开关将不知道何时打开/关闭。
直流/直流转换器需要满足以下要求:
Vin=5V、Vout=3.3/2.5/1.8/1V、Iout=1A (最大值)
谢谢。