This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:TPS54519:将 COMP 引脚接地的后果

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014739/tps54519-tps54519-consequences-of-connecting-comp-pin-to-ground

器件型号:TPS54519

您好!

我们遇到了一个问题、即非 TI 生产的组件缺货、并且 PCB 已经设计好。 我正在寻找引脚对引脚兼容的替代组件、而 TPS54519似乎是一款很好的器件、但是、如果我们使用它、所有引脚都正常、但 COMP 引脚将接地短路。 这将如何影响转换器的功能?  它是否会完全停止工作、或者我是否希望功能有限?

根据我从数据表中了解到的情况、如果 COMP 引脚短接至 GND、PWM 开关将不知道何时打开/关闭。

直流/直流转换器需要满足以下要求:

Vin=5V、Vout=3.3/2.5/1.8/1V、Iout=1A (最大值)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    如数据表所述、COMP 是误差放大器输出和 输出开关电流比较器的输入。 该 COMP 信号用于驱动内部电路并实现良好的输出电压调节。 该引脚无法连接到 GND、无法确保功能正常。

    我们的产品系列中没有 P2P 器件、可以在该配置下工作。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。

    还有其他问题吗?

    请告诉我如何在这里为您提供帮助。

    非常感谢!


    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Dorian 的回答。 我们找到了另一种非库存组件替代方案。