大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. 您能否共享公式、以计算双相单输出情况下的 Rcomp、Ccomp、Cf? 均衡 (43)、(44)、(45)看起来是双输出情况、但根据快速入门计算表的结果、它看起来与双相单输出情况不同。
问题2. 根据快速入门计算工具、客户了解最低 Cout 要求如下。 理解是否正确?
双相单输出:COut1:11uF、Cout:11uF
双路输出:Cout1:22uF、Cout2:22uF
问题3. 对于最小输入电容要求、客户根据数据表双输出端的公式计算 Cin = 7.8uF。 考虑直流偏置和通道数、需要 Cin = 40uF [=(10uF x 2) x 2ch]。 双相单路输出的要求是否相同? 或者最小输入电容要求是 Cin 双路输出情况的一半?
此致、
佐崎武