This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:讨论 TPS2HB50BQPWPRQ1

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015244/tps2hb50-q1-discuss-tps2hb50bqpwprq1

器件型号:TPS2HB50-Q1

大家好、

DIN TPS2HB50BQPWPRQ1是一个很好的新产品  

我想问一下 TPS2HB50BQPWPRQ1的设置、
请参阅下图中的表格图

什么是 SNS 输出高阻态? 它是高阻抗吗?
故障检测指的是 IC 的哪个引脚?
3.如果您想测量 CH1和 CH2的电流、在它们之间进行切换是否唯一的方法?
将其设置为1000短时间、1010短时间、然后设置电流、SNS 引脚上只显示当前通道的电流?
4、如果功能是监测负载电流、是否设置为1000和1010?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您的好消息。 让我尝试回答您的问题。

    1.是的、没错。

    2.它不是器件上的特定引脚、而是器件本身发现故障。

    3、没错。

    、没错。

    请告诉我可以澄清的任何其他内容。

    此致、

    您好