请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB50-Q1 大家好、
DIN TPS2HB50BQPWPRQ1是一个很好的新产品
我想问一下 TPS2HB50BQPWPRQ1的设置、
请参阅下图中的表格图
什么是 SNS 输出高阻态? 它是高阻抗吗?
故障检测指的是 IC 的哪个引脚?
3.如果您想测量 CH1和 CH2的电流、在它们之间进行切换是否唯一的方法?
将其设置为1000短时间、1010短时间、然后设置电流、SNS 引脚上只显示当前通道的电流?
4、如果功能是监测负载电流、是否设置为1000和1010?