This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:最大输出电流

Guru**** 2418980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014770/lm5140-q1-maximum-output-current

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1

大家好、

这是一个有关 LM5140的令人困惑的项目;LM5140是一款外部开关降压控制器。

由于该转换器中的 MOS 是外部的、因此如何知道 LM5140的最大输出电流、或者该器件可以支持的最大功率是多少?  

如果它仅限于外部级或 LM5140有限制、

谢谢。

此致、

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    是的,输出电流能力实际上取决于 FET 和电感器--它们的影响大于控制器本身。

    请注意、我们建议在新设计中使用 LM5143-Q1而不是 LM5140-Q1。

    此致、

    Tim