This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:使用 BQ78350而不是 BQ78350-R1A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136306/bq78350-to-use-bq78350-instead-of-bq78350-r1a

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我的客户面临与以下情况相同的情况。  
他  在市场上找不到 BQ78350-R1A、并考虑改用 BQ78350。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134374/bq78350-differences-between-bq78350-and-bq78350-rx?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ78350-R1A

您能否 向 我发送固件更新程序工具的链接和说明?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、K.

    下面是更新后的固件下载。 https://www.ti.com/product/BQ78350-R1A#software-development

    您可以通过 BQ Studio 更新固件。 在 View (查看)选项卡下、有一个"firmware"(固件)按钮、您可以单击该按钮以更新固件。

    R1A 固件的生产编程选项、可实现更大规模:

    1. BQStudio -不用于生产、可能会有点慢
    2. 通过主机控制器加载 srec。
    3. 与专门创建生产编程解决方案的第三方供应商合作。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb-San、

    感谢您的支持。
    我认为固件如下所示。 正确吗?



    此外、之前的 E2E 主题显示如下。
    ----------------------------------
    如果您使用的是 BQ78350、我建议更新器件上的固件-这将使其等同于 BQ78350-R1A。
    ----------------------------------
    如果 我们更新固件、"等效"是否意味着 BQ78350-R1A 数据表和技术参考手册可适用于 BQ78350?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是正确的固件。 是的、如果您将 BQ78350更新为 R1A 固件、它将使其等同于 BQ78350-R1A。 所有相关的 R1A 材料将适用于更新的 BQ78350。

    谢谢、
    Caleb