This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:用于升压断开 FET 的电源开关

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122, LM74502-Q1, LM5060, LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136279/lm5060-power-switch-for-boost-disconnection-fet

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM5121LM5122LM74502-Q1LM74502

大家好、

我的客户正在考虑将  18~30VIN 升压至 32~53VOUT (500W)的两个概念。  

1. LM5121 (集成了隔离开关控制)

2. LM5122 (应添加断开 FET)

在升压禁用条件下、需要一个断开 FET 来防止 VOUT 跟随 VIN 电平。 您能否为此 目的建议最佳的简单电源开关?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    LM74502-Q1是比 LM5060更好的选择。 请向客户提出建议并告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、

    为什么您认为 LM74502是更好的选择? 这将对促销大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    LM74502是具有过压保护功能的简单栅极驱动器。 它没有 LM5060等过流保护。

    LM74502提供更强大的栅极驱动选项、引脚数更少

    此致、

    Rakesh