This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:您能否推荐用于单相逆变器的全桥 PWM 控制器?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136798/tl494-can-you-recomend-full-bridge-pwm-controller-for-single-phase-inverter

器件型号:TL494

您好!

我正在查找正弦 PWM 控制器或电路。

我已经制作了390V PFC 功率级、然后需要 PWM 控制器将390VDC 转换为220VAC。

如果您能推荐合适的器件或参考设计、我将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemyeong、

    感谢您的提问。 您已在问题标题中列出了 TL494。 您是否正在使用此 PWM 控制器进行直流/直流转换、或者您是否正在寻找其他器件? 我还需要知道这是隔离式还是非隔离式直流/直流转换和输出功率。

    Webench 电源设计 器是一个非常棒的在线资源、您可以使用它。 您可以在工具中输入您的输入电压、输出电压和输出电流要求。 然后、将显示具有不同器件的不同参考设计以及每个设计的优势。 您可以先参阅此工具。 对于隔离式拓扑、您还可以参考下表。

    此致、

    Jonathan W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢你的答复。

    很遗憾、在  Webench 电源设计器中找不到合适的器件。

    实际上、它不是打开的、而是显示"服务不可用"。

    无论如何、我会发现直流390V 至交流220V 全桥反相控制器。

    功率约为800~1000W、无需使用 Trans 和 MCU。

    因此、它可能是非隔离式解决方案。

    如果您能推荐合适的器件或参考设计、我将不胜感激。

    "直流/交流逆变器、全桥 PWM 控制器、SPWM"

    此致、

    Jaemyeong H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我刚刚尝试过 Webench 电源设计器、但没有交流输出选项。

    我需要使用 PWM 控制器来实现单相全桥直流到交流逆变器。

    "390VDC 至220VAC"

    请进行检查。

    此致、

    Jaemyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemyeong、

    遗憾的是、TI 没有用于从 PFC 创建交流输出的简单模拟解决方案。

    您将需要使用基于微控制器或变压器的解决方案。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的答复。

    我将检查微控制器。

    此致、