This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:SPI 闪存验证失败

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136621/tps65981evm-spi-flash-verification-failed

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981

您好!

我正在尝试刷写 TPS65981的板载闪存。 我能够擦除闪存并启用调试模式。 我还能够查看器件中的所有寄存器(模式为空)。

每当我尝试刷写固件时、器件都会擦除闪存并对其进行编程、但我会遇到闪存验证错误。

请告诉我如何完成此操作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    感谢您与 E2E 联系!

    您是否使用 ARVARK 通过 SPI 刷写此器件?  

    这也是在 EVM 上完成的吗?  

    期待再次听到!  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速响应。 不可以、我不使用 ARVARK 器件通过 SPI 进行闪存。 这是在 EVM 上完成的。

    不过,我已经解决了这个问题。 除了连接到 EVM 的 Micro B USB 电缆、我还必须通过 USB Type C 连接器供电。 连接后、它开始工作、闪存已验证。  

    感谢及时的支持。 再次感谢!