This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79652-Q1:将所有引脚设置为热敏电阻输入

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125660/bq79652-q1-set-all-pins-as-thermistor-input

器件型号:BQ79652-Q1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你好  

 

我们尝试使用 CFETOFF 引脚来感测温度。 为此、我们使用具有18k Ω 内部上拉电阻器的外部 NTC 作为原始值计数。

命令序列如下:
W:10 3e 90 00 -开始配置
W:10 3e fa 92 3b - CFETOFF 配置
W:10 60 38 05 -校验和
W:10 3e 92 00 -结束配置
R:10 6a 2 -无接地-数据:-交流4C
R:10 6a 2 -接地时-数据:- 20 02


您能帮助我们理解上述价值观的含义吗?

我们甚至希望使用相同的配置来设置所有引脚。

此致  

水烟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    对于大多数用户、我建议使用18K 温度模型。 该工具对于设置热敏电阻系数参数非常有用: https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR

    如果 您确实希望使用原始 ADC 测量(这可能非常复杂、因为您需要考虑内部上拉电阻器精度等)。 本文档概述了不同的选项:

    e2e.ti.com/.../4375.Thermistor_5F00_options_5F00_BQ76952.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    计算器网站似乎存在一些技术问题  

    此致  

    水烟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    您能描述一下您在使用该工具时看到的问题吗? 链接略有更改、因此如果您使用的是我在上一封邮件中发送的链接、以下是更新的链接 :https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我使用了您提供的更新链接,并按照说明上传了 zip 文件,但尚未收到邮件中的热敏电阻系数计算器报告。 我们使用的是 β 值为3900的10kohm 25ºC 热敏电阻、其值在第16页的以下链接中提供、 并在我上传的 zip 文件中提供。

    https://www.farnell.com/datasheets/33552.pdf 

    您能否告诉我们 使用这些温度和电阻值计算系数的计算步骤 。

    您还能为用 C 语言编写的 BQ79652提供校验和算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    也许可以检查您的垃圾邮件文件夹以查看该电子邮件是否未转到您的收件箱? 我找到了您提交的 zip 文件、并将其自己加载到在线工具中。 您的文本文件中有一个小错误-电阻列表和温度列表之间必须有一条空白行。 请参阅随附系数的报告。

    e2e.ti.com/.../RequestorsZipFile_2D00_report.zip

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     我将在我的末尾测试一次系数并更新您  

     是否可以提供计算系数甚至校验和的算法。

    此致  

    水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    抱歉、我无法提供计算系数的算法。 这是一个非常复杂的程序、可搜索最佳多项式系数、但我们无法分享详细信息。  

    您指的是哪种校验和?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    BQ79652中用于在配置期间发送子命令的校验和。

    例如:-

    W:10 3e 90 00 -开始配置
    W:10 3e fa 92 33 - CFETOFF 配置
    W:10 60 40 05 -校验和

    将 fa9233的校验和计算为40。

    此致、

    水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我 进行 了系统配置并将系数设置为18K 模型、但仍未配置 CFETOFF、并且显示了与之前相同的值、例如在开始时。 我应该怎么做?

    以下是命令:

    ; bq769x2命令序列文件
    ;文件创建时间为2022-08-2703:56:56 PM
    R:10 6A 16.               -96 08 DB 09 02 00 B6 0B 94 08 B8 0B 91 08 92 08
    宽:10 3e 90 00
    W:10 3e ea 91 F4 be
    W:10 60 D2 06
    W:10 3E EC 91 52 71
    宽:10 60 BF 06
    W:10 3e ee 91 F8 A9
    W:10 60 DF 06
    W:10 3e f0 91 D4 66
    宽:10 60 44 06
    W:10 3e f2 91 3F 05
    宽:10 60 38 06
    W:10 3e F4 91 45 F0
    W:10 60 45 06
    W:10 3e F6 91 4D 16
    W:10 60 15 06
    W:10 3e F8 91 72 EE
    宽:10 60 16 06
    W:10 3e fa 91 EE 11
    W:10 60 75 06
    W:10 3E Fe 91 B7 2D
    宽:10 60 8C 06
    宽:10 3e fa 92 0b
    W:10 60 68 05
    宽:10 3e fb 92 0b
    宽:10 60 67 05
    宽:10 3E F7 92 0b
    宽:10 60 6B 05
    宽:10 3E FD 92 0b
    宽:10 60 65 05
    宽:10 3e fe 92 0b
    宽:10 60 64 05
    宽:10 3e ff 92 0b
    宽:10 60 63 05
    宽:10 3e 00 93 0b
    W:10 60 61 05
    宽:10 3e 01 93 0b
    W:10 60 60 05
    宽:10 3e 02 93 0b
    W:10 60 59 05
    宽:10 3e 92 00
    宽:10 3e ea 91
    R:10 40 22          -F4 be 52 71 F8 A9 D4 66 3F 05 45 F0 4D 16 72 EE EE 11 00 B7 2D  
    R:10 6A 16.          -96 08 DB 09 02 00 B6 0B 94 08 B8 0B 91 08 92 08  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    此校验和看起来正确(与您之前的帖子相比)。  

    关于加载系数、您是否第一次尝试在 BQStudio 数据存储器屏幕中输入这些系数? 然后、您可以验证它们是否正确读回。 如果可行、您可以从"Data Memory"屏幕导出.fs 文件、其格式与您显示的格式相同。  

    您是否使用微控制器加载这些值?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢 Matt。 不过、它适用于我们当前使用在线校验和计算器的校验和、但为了在运行时平衡 AFE、我们必须在控制器本身中上传校验和算法。 您能否提供校验和算法?

    此致、

    水烟   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    如果您下载 BQ769x2的代码示例(https://www.ti.com/product/BQ76952#software-development ),则校验和计算将显示在此代码中。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    参考我之前发送的命令代码,我尝试将命令代码放在下面的一行中,以缩短命令代码:-  

    宽:10 3e 90 00
    W:10 3e ea 91 F4 be 52 71 F8 F9 D4 66 3f 05 45 f0 4D 16 72 ee ee 11 B7 2D
    W:10 60 C5 24
    宽:10 3e fa 92 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b
    W:10 60 10 13
    宽:10 3e 92 00

    但这没有配置系统。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    我认为问题是你要写的长度。 该值应为十六进制、看起来您可能会写入十进制值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我尝试通过执行您建议的更改来进行配置,除 A3以外的所有系数都已配置。 可能的原因是什么?

    所需的 A3值为-22024、显示的值为-22664。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    -22664是默认值、因此您对该寄存器的写入似乎不成功。  

    我尝试写入您之前显示的数据、但长度正确、对我来说很好:

    此致、

    Matt