请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 您好、专家、
客户想要检查变压器是否使用非 PoE 来进行 TPS2384设计。 是否存在任何风险或问题?
变压器 器件型号为 H5014民 解力量、将使用保险丝 2A/63V。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.