请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40060 

大家好、团队成员:
当我的客户测试 TPS40060时发现输出信号异常:
绿色:PMOS;蓝色:NMOS
由于 Ton 太长、它看起来像是 MOS 的穿越。
我无法在数据表中找到有关死区时间的说明以及有关 PMOS 的要求。
请帮助分析此问题并提供有关 TPS40060死区时间的更多详细信息
此外、当我的客户选择 si746dp (PMOS)和 电阻时、使用4.7Ω;Ω