This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:在轻负载条件下保持 CCM 模式

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562209, TPS562208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137706/tps562209-keep-ccm-mode-with-light-load

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件: TPS562208

大家好、

我有一位客户希望 在 TPS562209中进行设计、并有一些问题。

1.正如我们所知、如果我们在轻负载下工作、它将进入 DCM 模式、但现在我们的客户希望即使在轻负载下工作、也保持 CCM 模式。 (由于存在应用)

我们是否可以将 TPS562209设置为始终在 CCM 模式下工作?

2.如果无法将 TPS562209始终设置为 CCM 模式、是否有电阻器和电感器设置范围?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    1.如果客户希望器件在 FCCM 模式下工作、TPS562208是更好的选择、可以 P2P 方式取代 TPS562209。

    2.数据表中列出了不同输出电压下的推荐组件值。 请参阅数据表中的相关器件。

    BRS

    Zixu