This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379

Guru**** 735900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPD12S015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137125/tps659037-tps6590379

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728TPD12S015

尊敬的先生:

我们使用的是 AM5728 + TPS6590378 PIMC。 但是、由于 TPS6590378的电源困难、它被更改为 TPS6590379 PMIC。 电源系统的设计参考了参考该参考文档。 但是、在引导 Linux 时、会出现与所附内容类似的错误。

将 TPS6590378 PMIC 更改为 TPS6590379后,我是否需要在 Linux 中修复任何问题?

[错误消息]->如果是 AM5728 + TPS6590379 PMIC 系统配置

[0.004484]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.004512]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[1.005122] smps8:无法应用1800000-1800000uV 约束(-22)
[1.005146] Palms-PMIC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_PMIC:注册48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_PMIC 稳压器失败
[2.264190] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[2.321282] tpd12s015编码器:找不到视频源
[2.327562] connector-HDMI connector:找不到视频源
[2.542948] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.549405] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[2.572871] tlv320aic3x-codec 0-0018:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.579701] tlv320aic3x-codec 0-0018:无法请求耗材:-517
[2.591530] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.636792] tpd12s015编码器:找不到视频源
[2.642813]连接器-HDMI 连接器:找不到视频源
[2.654811] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.661296] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.668663] tlv320aic3x-codec 0-0018:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.675489] tlv320aic3x-codec 0-0018:无法请求耗材:-517
[2.68494949] tpd12s015编码器:找不到视频源
[2.690982]连接器-HDMI 连接器:找不到视频源

如果我们需要进一步审核、请告知我们。

我将等待您的回复

[消息]-> 如果是 AM5728 + TPS6590378 PMIC 系统配置(正常)

[0.004470]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.004498]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[2.299845] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[2.565003] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:对于 sdr104模式、没有 pinctrl 状态
[2.571514(XV) omap_hmc 4809c0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
[2.577927] omap_hsmmc 4809c000.mmc:sdr50模式下无 pinctrl 状态
[2.584337] omap_hmc 4809c000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.591052] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[2.597467] OMAP-Hsmmc 4809c0.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
[2.648429] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.654864] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.661291] OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[2.668004] OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
[2.736235] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[失败]启动 cmemk 内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status cmemk-module.service'。